This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:TI FPGA 板 TSW14J57EVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891610/tsw14j57evm-ti-fpga-board-tsw14j57evm

器件型号:TSW14J57EVM

一 年前、我们订购 了 TI 数据转换 IC 开发工具(TI FPGA 板 TSW14J57EVM)。
遗憾的是、它已经存在电气缺陷。
我们可以发出以下错误消息:
我们一直设置或设置电源以及相关的电流限制或使其处于活动状态(12V/1.5A)。
如果开关 SW3处于打开或关闭状态、它不会产生任何影响、它似乎是一个永久短路。
从光学角度看、不会检测到损坏或缺陷、电源 LED D21也会保持熄灭状态。

请保持友好、与我联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cornelia、

    此电路板是否正常工作? 是否存在对 GND 和12V 输入的直接短路? SW3打开时风扇是否打开? 如果直接对 GND 短路、则可能会有 D20熔断的机会。 您可以尝试移除此器件以查看短路是否 消失(请参阅随附原理图的表29)。

    如果不短、则 Q11可能会出现故障。 如果是这种情况、您可以移除此器件并短接 F1以绕过 Q11。

    如果 SW3损坏、您可以移除此开关、然后短接引脚7-8、10-11、1-2和4-5以绕过此开关。 一旦对连接器施加12V 电压、电路板应在这些引脚短接的情况下打开。 如果电源连接器可能损坏、您可以向 TP38施加12V 电压并返回 TP39。 它们靠近电源连接器。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     

    感谢您发送电子邮件、很抱歉耽误您的时间。

    我们现在必须检查、我可以告诉您以下部件已损坏:

      • D20.
      • 问题11.

     

    您能给我们提供这么好的备件吗?

    这是否是一个保证案例、或者我们是否可以采取某种行动作为善意的姿态?

     

    Besten Dank、

    Freundliche Grüße

     

    Cornelia Ortner

    实验室管理

    DPG NKG 光笔模拟工程


    手机:+43 (0) 676 897 399 247

    电话:+43 (0) 4242 367 32-047

    传真:+43 (0) 4242 367 32-045

    办事处:Europastraße 8,9524 Villach,Austria

    Intel Austria GmbH

    请访问: http://www.intel.com  



    Intel Austria GmbH
    总经理:Joerg Hauptmann、Tiffany D. Silva、Gary Kershaw、Sharon Heck
    注册办事处:Villach
    商业登记册:FN 351052d
    UID:ATU66088716
    "此电子邮件和任何附件均为机密信息、可能受法律或其他专业特权的约束。 它们仅供指定收件人注意和使用。 如果您不是指定收件人、则不得使用、披露、保留或复制此电子邮件或任何附件中所包含的全部或任何部分信息。 任何未经授权的使用或披露都可能是非法的。 如果您误收到此电子邮件、请立即通知发件人、并从系统中删除它和所有副本、并销毁其所有硬拷贝。 "

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cornelia、

    我建议您从 TI 网站订购 Q11的免费样片、并订购 D20、这应该是一款低成本器件。 如果您不想这样做、如果您从经销商处购买、则必须与经销商合作才能获得更换件。 如果您是从 TI store 购买的、 则以下链接提供了详细信息以及用于启动退货流程的表单链接。  进入 TI store 的退货和退款页面后、查找超链接、其中显示 :TI store 客户支持表。  

    此致、

    Jim

     

    www.ti.com/.../ti-store-order.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    我们在 Mouser 购买了设备、他们写了以下内容:
    如果制造商批准更换或退回、我们将需要您与制造商的沟通历史记录、以便我们为您组织退货或更换交货。
    您是否确认更换。

    KR Cornelia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cornelia、

    我批准为您更换 TSW14J57EVM。

    此致、

    Jim