This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:直流电压输出

Guru**** 2503335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874080/dac3484-dc-voltage-output

器件型号:DAC3484

你好  

我想做一个非常简单的调制:将 DAC 输出从最大值更改为最大值 最小电压

我尝试执行一个简单的测试:使用 DAC EVM 生成该测试、加载一个仅包含一个值的 CSV。  

但是、我在 DAC 的输出端看不到任何信号(0V)。 在正常运行中、EVM 根据用户指南中的示例工作。  

我认为使用寄存器 R48 (sifdac (15:0))上的选项应该是相同的、并且两个选项都不起作用。

动机是对调制器为零进行非常简单的相位调制(0、180)、其中 DAC 输出是调制器的 IQ 输入、唯一的变化是 LO 输出相位。  

请提供建议吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要确保 DAC 输出为直流耦合、而不是像使用变压器耦合那样使用交流耦合方法。 交流耦合不会正确转换直流偏移。

    有关详细信息、请参阅以下应用手册:

    http://www.ti.com/lit/ug/slua647a/slua647a.pdf

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    实际上、我在变压器之前测量了 DAC 输出上分流电阻器上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器中心抽头接地、将强制 DAC 输出端的共模电压为0V。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang

    我们移除了连接中心抽头接地的电阻器。 现在、我们只能看到1V 的共模电压(EVB 附带100 Ω 分流电阻器)、无论发送到 DAC 的数据值是多少

    您能否发送脚本和 csv 文件、在 DAC 输出端生成恒定直流电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC 输出基于电流源、必须连接到一定的电位才能使电流源流动。 请查看我之前提到的应用手册、因为它提供了直流耦合的解释和技术。

    对于编程到 DAC 的直流代码输入、以下寄存器将有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在 我的应用中、DAC 连接到 VCM=0.5V 的 IQ 调制器基带输入。 我们使用您提到的应用手册将两个部件连接到直流耦合。  

    我提出问题的原因是、我们无法更改电路板上 DAC 输出的直流电平、因此我们返回到 EVM、看看它是否在那里工作。 此时、我联系了 E2E 论坛。  

    因此、目前 EVM DAC 输出仅连接到100欧姆分流电阻器(R104 - R111断开连接)。  

    此时、我希望直流电平将根据我使用 HSDC 软件在 CSV 文件中加载的数据而变化。 例如、32768的恒定值将提供最大电压、而-32767将提供最小电压。  但没有变化。  

    如果您能够在实验中进行相同的实验、并可以与我们分享寄存器设置和数据文件、请告知我们。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    我向您发送的 SPI_DAC 寄存器实际上是恒定代码、您可以对其进行编程、以实现 DAC 的固定输出。

    问题是您的100欧姆接地端接。 在20mA 满量程电流下、您可以获得10mA 的有效直流电流。 10mA 倍、100欧姆为1V DC。 因此、1V 之上没有足够的依从电压以交流方式摆动。 同样、我建议您参考我的应用手册、其中介绍了此类问题。

    -Kang