This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:ADC3444的 SPI 配置:MSB 优先或 LSB 优先

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/888406/adc3444-spi-configuration-for-adc3444-msb-first-or-lsb-first

器件型号:ADC3444

我正在使用连接到 FPGA 的 ADC3444。 我对 SPI 配置感到困惑、如所示。  

我使用来自处理器的标准 SPI (Zynq PS)、问题是我们应该如何准备序列、首先是 MSB、或者先是 LSB。 例如、如果我们要读取该程序、则地址为0x0A;  

S1=无关;

S2=0x0A;

S3=0b11000000;

我们应该如何发送位?

SPI_SEND (S1);

SPI_SEND (S2);

SPI_SEND (S3);

或者、用户应该完全反转全部三个 S1、S2、S3、就像这样  

SPI_SEND (反相(S3));

SPI_SEND (反相(S2));

SPI_SEND (反相(S1));   

谢谢! 我们将感谢您提供任何意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、回答我自己的问题。

    在 MSB 优先 SPI 主器件的情况下、使用以下序列发送字节。  

    SPI_SEND (S3);

    SPI_SEND (S2);

    SPI_SEND (S1);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    感谢您发布 您的解决方案。

    此致、

    Dan