This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC1175:ADC1175不同的器件型号

Guru**** 2912790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC1175, ADC1173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/890680/adc1175-adc1175-different-part-number

器件型号:ADC1175
主题中讨论的其他器件: ADC1173

您好!

我有 ADC1175 20 MHz、无法正常工作

器件型号如下所示

National Semiconductor VM24ACE3 ADC1175 CIMTC

尽管我通过10uf 电容器彼此连接了 VRTS-VRT、而通过10uf 电容器连接了 VRB-VRBS

我无法分别获得0.6V 和2.6V 基准电压

但我有 National Semiconductor EM36AV ADC1175 CIMTC、工作正常

两种类型的 ADC 之间的区别是什么

谢谢你

Baris Erdogan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baris、

    应该没有差异。 您是否在两个不同的电路板上看到过这种情况? 如果是、您能否交换器件以查看电路板是否存在问题? 您对这两个基准的读数是多少? 此电路板上的 VCC 是否为5V?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    不起作用的 ADC、VRT 上的电压为28.2mV、VRB 上的电压为15.7mV、

    另一个在 VRT 上有3.07V、在 VRB 上有1.04V

    我已经尝试过您的建议(在 eachother 之间交换器件)、但没有任何变化。 是的、Vcc 为5V

    不起作用的 ADC 连接到测试转换器(TSSOP 24至 DIP 24)

    我还有 ADC1173、当我将其连接到测试转换器并使 Vcc 为3.3V 时、它确实起作用

    谢谢你

    Baris Erdogan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baris、

    这两个器件在不同的时间和不同的制造厂制造。 两个器件都应按照数据表运行。 如果您认为 您有硬故障、 您可以将部件发送给我们进行故障分析。 您有多少个故障器件?  所有故障器件是否 都有相同的标记?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我还有一个故障器件、具有相同的标记

    我的意思是、我有两个故障器件、它们都有相同的标记

    我们可以做什么?

    如果我将其发送给您、您能解决这个问题吗?

    谢谢你

    此致

    Baris Erdogan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    我将查看您提供的器件型号。

    您可以分享电路板的原理图吗?

    从 ADC1173变为 ADC1175时、您如何从3.3V 更改为5V?

    您是否有足够的电流用于5V 电源轨(看起来 AVDD/DVDD 消耗的电流最大值约为17mA、但需要一些裕量才能确保安全)?

    当您测量 Vrt 和 VRB 时、是否施加了电源和时钟?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baris、

    由于不活动、我正在关闭此主题。 如果需要进一步的帮助、请启动新主题。

    此致、

    Dan