This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A LNA 输入阻抗配置问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881602/afe5808a-questions-for-afe5808a-lna-input-impedances-configuration

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件: AFE5809

各位专家:

我们的客户正在其设计中使用 AFE5808A、对 数据表中描述的 LNA 输入阻抗配置有一些疑问。 我们可以看到下表中有如此多的选项、但客户想知道如何对其设计进行选择? 我们是否有关于本节的更详细的指导原则?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 AFE5808A。

    我们很快就会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 LNA 输入阻抗的更多详细说明、请参阅

    AFE5809数据表(针对此部件部分、用于5808A 和5809)

    第85-86页。

    谢谢!

    此致、