This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:WAKEUP 命令和采样之间的延时时间

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881048/ads131a04-time-delay-between-wakeup-command-and-sampling

器件型号:ADS131A04

大家好、

发送 WAKEUP 命令后、ADS131A04应在输入端开始采样、WAKEUP 命令与异步中断模式下采样之间的时间延迟是多少?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、


    ADS131A04应在执行 WAKEUP 命令后立即启动 ADC。 但是、从器件获取数据确实需要一些时间。

    从器件读取数据的延迟增加了两个因素。 首先、ADS131A04具有 SINc3滤波器。 这基本上是从 ADC 获取的数据的三单元移动平均值。 在数据完全稳定之前需要数据周期。 您可以在数据表中的图51中看到这一点:


    其次、DOUT 有一个数据缓冲区、为 ADC 数据再增加一个延迟周期。 这意味着在第3个/DRDY 周期完成的数据在第4个/DRDY 周期之前不会出现在 DOUT。

    希望这能解答您的问题。 如果您对此设备有其他疑问、可以再次发布或启动新的主题帖。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的详细确认。 接收到 WAKEUP 命令后、理论上应该有一些开始采样的延时时间、因为内部电路无法立即响应、该延时通常应该非常小、因此您能帮助确认该延时时间是否在1us 以内?

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我已经联系了设计团队、看看他们是否有时间启动。 当我听到他们的声音时、我会重新发帖。


    吴约瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、


    我已向设计组进行检查、器件在 WAKEUP 命令解码后立即启用器件。 如果 CRC 被禁用、那么这是命令第一个字的最后一个 SCLK 下降边沿。 如果启用了 CRC、则在帧的最后一个 SCLK 下降沿对命令进行解码。

    我们担心、当器件处于待机状态时、基准也会关断。 这可能是 WAKEUP 命令的问题、因为如果也需要启动参考。 基准启动可能需要几毫秒、具体取决于基准的电容负载。 但是、基准使能与待机和唤醒无关。 启用时基准电压始终为 ON、因此如果基准电压已启用或使用了外部基准电压、这不应影响启动。


    吴约瑟