This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688二阶低通滤波器类型/组延迟

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892772/ads8688-ads8688-2nd-order-low-pass-filter-type-group-delay

器件型号:ADS8688

大家好、

ADS8688中使用哪种类型的二阶 LPF?

健身者的团体延迟如何?

*常量还是非常量?

此致、Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    它是模拟 LPF 滤波器。 该滤波器的带宽为15kHz、因此相当于时间常数 T = 10us。  假设14位稳定时间=> 9.7T、延迟将大约为97us、这是恒定的(16位稳定时为~12)。  

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、  

    感谢您的快速回复。 您能不能…模拟滤波器(贝塞尔、巴特沃斯、Δ Σ)的特性吗? 还是滤波器系数和设计参数(a、b、Q、a)?

    非常感谢、Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ulrich、

    我知道这是一个无源 RC 滤波器。

    此致、

    戴尔