This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:如何确认 ADS54J20EVM 正常工作

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J20EVM, LMK04828, ADS54J20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873013/ads54j20evm-how-to-do-confirm-the-ads54j20evm-work-normal

器件型号:ADS54J20EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828ADS54J20

您好!

  根据用户指南说明、我设置 ADS54J20EVM 时遇到了一些问题:

1、 当 ADS54J20EVM 加电时、电流通常为760mA、但有时为960mA、这是正常现象吗?

2、用户指南说明配置板后的电流为1.35A、但当我加载 LMK04828配置文件时、电流为1A、加载 ads54j20配置文件后、电流低至700mA、但 PLL 已锁定

对于上述问题、如何确认 ADC 正常?

另一 个问题用户指南没有提到 LMK04828的基准时钟、如何选择基准时钟?外部时钟或板载时钟?以及模块?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy:

    所报告的电流变化似乎很奇怪。  如您所述、UG 报告初始电流为0.66A、最终配置电流为1.35A。  仔细检查电路板上的实际电压、并确保 EVM 的电源与 TSW14J56EVM 分离。  电路板本身的电压变化、也许是由于电源上的电流限制或电缆上的大电压损失、有可能产生一些意外结果。  不过、底线是您是否可以获得合法的捕获以查看器件是否正常运行。  从上面的描述中可以看出、LMK 似乎可以正常工作、不清楚通过遵循 UG 的其余部分、您是否能够获得正确的数据捕获。

    LMK 基准旨在使 LMK 时钟与外部测试设备保持同步。 这并不是绝对必要的、但如果需要相干采样、则需要此功能。  典型参考频率为10MHz。  我怀疑 LMK 配置是针对该基准频率设置的、但如果您具有不同的系统基准信号、则可以对其进行编程。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,RJH、

    我认为我发现了这个问题。 ads54j20evm 文档中描述的配置文件名为 lmk_config_onboard_983p04_MSPS.cfg、因此我认为板载晶体振荡器的默认 CLK 输出。EVM 的默认工作模式是板载 VCXO 模式吗?

    根据您的回复、如果我想驱动 ADC 以外部 CLK 模式运行、我是否只需切换到10M 的外部 CLK?

    [更新]当我从信号发生器切换到外部 CLK 并下载 lmk CONFIG_EXTERNAL_CLOCK .cfg 的配置名称时、LED2未亮起、表示 PLL2锁定失败。因此我找不到解决方案、那么我如何在外部参考时钟模式下工作?

    -------------------------- ----------

    在板载 VCXO 模式下、输入信号为160MHz。 我下载 lmk CONFIG_ONBOARD_983p04_Msps.cfg,然后在 ADC 输出数据速率设置为大于491.52M、采样基波大于160MHz 且 D4关闭,D3保持开启,为什么它是 hanppen?时打开 HSDC 采样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    要在外部时钟模式下运行、请向 SMA J6应用振幅约为10dB 的时钟源。  加载 LMK_CONFIG_ext_clk.cfg、然后按其余按钮、然后加载所需的 ADC 配置文件。 由于在该模式下未使用 LMK 的 PLL、LED2将不会打开。

    如果 您在 HSDC 专业版中输入的数据速率与实际数据速率不匹   配、则软件计算将不正确、并由于此原因将结果显示在错误的位置。  您在上面显示的屏幕快照中使用了错误的时钟设置。 在加载新的 LMK 配置文件后、但在加载 ADC 配置文件之前、请始终按下电路板复位按钮。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

      1、在外部 VCO 模式下、LMK04828不使用 PLL2、这意味着输入时钟源为高频?但我发现 Fin 输入范围为0~750MHz

      2、ADC 输出数据速率与实际数据速率匹配、这意味着速率与 ADC 的采样速率相同?如果设置 ADC 输出数据速率小于采样速率、则可以输出数据、对吗?

      3、当我加载819.2M/983.04M/1024M 配置文件并将 ADC ODR 设置为与 819.2M/983.04M/1024M 相同时、采样的基本波 频率不正确、但加载122.88M/245.76M/491.52M 配置文件基本波形正确(输入信号为30MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    在以不同的时钟速率进行采样并使用30MHz IF 输入时、应该没有问题。 请参阅随附的测试结果。

    请按照本随附文档中所示的步骤操作。

    确保 ADS54Jxx GUI 为1.8版。

    确保使用 HSDC Pro GUI 5.0版

    ADC EVM 应为具有122.88MHz VCXO 的 Rev D 板。 TSW14J56EVM 应为修订版 D

    如果 在执行这些步骤并验证所提供的信息后仍有问题、 则可能需要申请新的 ADC EVM。

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../ADS54J20_5F00_Int_5F00_CLk_5F00_IF_5F00_30M.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

      我尝试根据您的文档下载所有配置、但加载122.88M 配置文件、D3始终亮起、D4始终处于关闭状态、看起来不正常、配置文件是否不正确?我可以执行其他操作以使 EVM 正常工作。

      另一个问题、 模拟输入频率可能低于100kHz?我发现输入频率低于100kHz ADC 采样的基波不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    根据数据表、该 ADC 的最小采样率为250MHz。 您正在尝试使用122.88MHz、这将导致速度变慢。 这就是您收到此错误消息的原因。

    关于您的另一个问题、该电路板使用来自小型电路的 ADT1-1WT+变压器、该变压器的范围为400kHz 至800MHz。 当信号低于100KHz 时、变压器将 衰减振幅。 如果您需要在低频下运行、则需要使用频率范围较低的部件更换此变压器。 另一种选择是 将电路板设置为使用差分输入并使用低频差分放大器驱动输入。

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

      变压器使用的阻抗为75Ω,Ω、因此如果我想更改 频率范围较低的器件  、阻抗也为75Ω Ω? 我能否调整电阻电容网络以更改 阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    50欧姆和75欧姆变压器之间的差异可以忽略不计、这一点无关紧要。 EVM 上的网络设计为50欧姆阻抗。 您可能可以使用其中一个、但不会注意到太大的差异。  迷你电路中 ADT1-6T 的3dB 插入损耗点始于30kHz。 这可能适用于您的应用。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我有所有这些问题。

    感谢你。