This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:阻抗基线变化

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887609/afe4300-impedance-baseline-variations

器件型号:AFE4300

您好!

我尝试在 FWR 模式下使用 AFE4300 BCM 通道测量生物阻抗。 复位微控制器后、AFE 需要很长时间(大约10s 秒)才能稳定至最终阻抗值。 有时、测得的阻抗会不断增大、而没有上限。  

您能否告诉我这是由于电路板上的电容器充电缓慢还是其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Burhanuddin、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300 正在选择性披露。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?