This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:I/F 确认

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892707/ads8920b-i-f-confirmation

器件型号:ADS8920B

大家好、

当我们使用 MCU 检查 SPI W/R 有效性时、是否可以使用不带 RVDd 和 VREF 的 ADS8920B?
我们能否在以下条件下运行 ADS820B?

RVDd:打开
VREF:开路
AIN:短接
REFBUFOUT:开路
GND/REFM1:SGND
RST:DVDD
CONVST:SGND

顺便说一下、数据传输区域2是否会导致任何性能;ENOB 等 ?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata-san、您好!

    在此配置中、不会损坏器件、因为未超出任何绝对最大值规格。  但是、当施加其他电源电压时、器件可能无法正常运行、需要复位或循环通电复位。

    区域2传输不会降低任何规格。  ADS8900BEVM (20b)在区域2模式下运行、可实现数据表性能。   

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用