This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06的外部时钟

Guru**** 2554090 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892131/ads124s06-external-clock-to-ads124s06

器件型号:ADS124S06

尊敬的

在 ADS124S06上、应使用哪种类型的组件作为外部时钟? 我可以使用晶体还是需要温度补偿振荡器?

是否可以将我指向具有更高精度的振荡器或晶体?

谢谢

Rinaldo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rinaldo、

    欢迎来到 E2E 论坛!  ADS124S06旨在与内部振荡器良好配合使用。  您希望使用外部振荡器的唯一原因是、相对于滤波器陷波、改进内部振荡器的运行或者调整滤波器陷波位置。  您不能使用标准晶体、而是使用具有所需频率的振荡器。  标称频率为4.096MHz。

    振荡器的选择将取决于工作电压和所需的频率稳定性。  有许多振荡器可供选择、因此我很难推荐一个振荡器。  我比较稳定性(25ppm 优于100ppm)、时钟抖动(最低抖动)、价格和物理尺寸。  过去我在使用 Crystek、C3391-4.096方面有过很好的经验、但是 Abraacon、CTS、Citizen、ECS 等公司也有其他类似的晶体振荡器。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的反馈。
    但我还有一个问题:
    我如何知道由于内部振荡器(+- 1.5%)的变化而导致的有效分辨率(位)的最大误差?

    我在等、

    此致、

    Rinaldo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rinaldo、

    我不确定您对使用内部振荡器时的误差真正关心的是什么。  ADS124S06旨在使用内部振荡器。  在转换结果中、您不会看到与使用内部振荡器相关的错误。  您可能会看到输出数据速率偏移高达+/-1.5%、这是内部振荡器的最小/最大规格。

    您还会看到滤波器陷波偏离了类似的百分比、但这不会增加转换结果中的误差。  如果依赖于滤波器陷波、您可能会看到一些额外的噪声、例如在较低数据速率下进行50/60Hz 滤波。  请记住、电源线路周期频率也可能会偏离、因此即使使用外部振荡器、您也可能拾取线路周期噪声。

    此致、

    Bob B