This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3174:DAC3174布局示例

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3164, DAC3151, DAC3171, DAC3154, DAC3174, DAC3161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892615/dac3174-dac3174-layout-example

器件型号:DAC3174
主题中讨论的其他器件:DAC3164DAC3151DAC3171DAC3154DAC3161

您好!

DA3174数据表(SLAS837B–2013年4月–2017年1月修订)  

在"引脚功能"表中、引脚63、52、51标记为 NC

这些引脚可以悬空或连接到接地端。但在第45页、图59中。 "布局示例"

在我看来、他们都连接到了 VDDA18!。

 还提到 DAC3174与 DAC3154、DAC3164 DAC3151、DAC3161和 DAC3171兼容

我查看了"DAC31X1 EVM"原理图、其中也有 NC 引脚连接到 VDDA18。

 

 我应该将其悬空、将其连接到 GND 或 VDDA18、哪种方法是正确的?

提前感谢您

此致

Amirali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amirali、

    很抱歉、我们将在下一修订版数据表更新中修复此问题。 引脚63、52、51应为 NC ( 悬空)。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢您的澄清

    此致

    Amirali