This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LPEVM:AFE5832LP EVM

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD32EVM, AFE58JD32, AFE5832, THS4130, LMK04832, AFE5832LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/889520/afe5832lpevm-afe5832lp-evm

器件型号:AFE5832LPEVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD32EVM、 AFE58JD32、 AFE5832、 THS4130、 LMK04832、 AFE5832LP

它  是一项学术研究:超声波中的各种波束形成算法。
我的功能是实现一些开放式便携式演示:32通道接收器和发送器。 使用 I&Q 混频器、用于亚奈奎斯特采样的模拟滤波器(能够控制采样频率)进行下变频。
我们只需要原始数据,而不需要任何预处理。

我们不想使用多普勒模式,因为 只有2个 ADC。

我请求为 Subnyquist 演示插入32个带宽低于1MHz 的模拟滤波器。

由于 信号求和、AFE58JD32EVM 板只有2个 SMA 输出 I/Q 混频器。
请告知我需要什么样的 EVM 硬件来实现32个通道、32 个 DOwnconvert、32个模拟滤波器、TGA 和32个 ADC?

谢谢

Moshe Namer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、  

    感谢您对 TI 器件感兴趣! 就像您尝试为 TGC 路径使用模拟混频器和滤波器一样。 典型 AFE EVM 中不支持此功能。  我们的模拟混频器路径主要用于 CW 路径、因此包含相位延迟 BF、并且我们仅提供总和信号。  

    如果您必须使用模拟混频器架构、则唯一的方法是构建这样的电路板。 迷你电路中的无源混频器是可选的。 您可以查看此处。  

    或者、如果您对数字混频器和 数字滤波器满意、那么我们的 AFE58JD32器件可以满足您的需求。 您需要通过 mysecuresoftware_medical@list.ti.com 签订 NDA  

    希望这能解决您的问题!

    小春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这个研究项目,我必须插入模拟 LPF 大约1MHz 带宽。

    我想实施一个新电路板,它包含用于 D 的32 LNA +混频器。转换器+ 32 个模拟滤波器+缓冲器 ,并使用 SMA 电缆将其连接到 AFE5832 EVB。

     

    我的请求:

    1– TI 的相关 LNA 低于1nv\sq_Hz 是多少?

    2–假设我们使用7.5 mHS prob。 信号的模拟带宽为 1MHz。   对于 D.C 至1MHz,我需要一些8.5Mhz 的 LO。 您认为我可以从 LMK0482x EVM 获取它吗?

    3–您是否有比上述更好的解决方案。

     

    提前感谢

    Moshe Namer

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、  

    LNA 的噪声取决于总增益。 更高的增益、更低的噪声;更高的增益、更低的输入信号振幅、以避免饱和。  

    您可以考虑将 THS4130放大器用于1nV 噪声放大器。 可能有更多选择。  

    LMK0482x EVM 可能具有低频输出限制。 我建议您将特定问题作为单独的主题发布在 LMK 时钟论坛中。  您可能会考虑使用较新的器件、例如 LMK04832系列  

    您也可以考虑使用 AFE5832LP EVM 的 LMK CW 输出。 如果存在 LMK 芯片的下限、您可能会找到一个时钟分频器 EVM 来生成8.5MHz 信号。

    谢谢!

    小春

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请求 使用 LMK04832降低频率约为2.5MHz。

    在 LMK04832EVB 的 BOM 列表 中、VCO 频率为: 1 - 800MHz、最高 1030Mhz      2 - 1800Mhz ,高达2200MHz。

    原理图表明,使用 参考 VCXO =122.88Mhz 时,PLL 中的基本 VCO 频率为2942.19Mhz。

     14个输出中的每一个都 可以除 以1到1023 。 这意味着我可以得到  2942.19\1024=2.87Mhz 的最小频率。

    我的计算是否正确?

     BOM 列表中列出的2个 VCO 与 2942.19Mhz 之间有何关系?

    提前感谢

    Moshe Namer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、  

    在本论坛上、我们将重点介绍医疗 AFE 和 TX。  

    由于这是一个 LMK EVM 问题、您是否请将其发布在时钟计时组? 时钟专家可以在这方面提供帮助。   

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48

    谢谢!