This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:复位时的电源电流

Guru**** 2504455 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874706/dac60096-supply-current-in-reset

器件型号:DAC60096

当 RESET 保持低电平时、器件电源电流是多少? 在这种情况下、多个 DAC 器件位于同一 SPI 总线上、一次只需打开一个。

如果有多个 DAC60096器件连接到 SPI 总线、将某些器件保持在复位状态是否会影响 SPI 通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    在这种情况下、我们最初没有对器件进行表征。  我可以检查 EVM 以使您大致了解电流和复位行为。

    我也对该应用感兴趣。  您能通过电子邮件联系我进行讨论吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    将 RESET 输入置为有效不会降低正常复位后电流消耗。  如果器件未使用、降低电流消耗的最佳方法是将其断电或降低基准电压。  大部分功率来自 R2R 电阻梯和基准缓冲器。  降低基准电压会改变 R2R 电阻负载上的电压、从而降低总功率。  

    在1x 负载下、VCC 和 VSS 输入的标称电流约为17mA、如数据表所示。  当 VREF=0V 时、我在电源上测得的电流大约为3.5mA。

    谢谢、

    Paul