This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102片选单调性

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892498/adc128s102-adc128s102-chip-select-monotonicity

器件型号:ADC128S102

CS 是否必须像时钟一样清洁单调性? 或者、如果它振铃一个位然后稳定下来、它是否正常。 数据表具有设置/保持要求、但引脚说明将其描述为边沿敏感型。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非信号线路过阻尼、否则大多数数字信号都有一些小的振铃和过冲。  除非过冲/振铃的信号电平通过 VIH/VIL 电平、否则它们很可能不会对通信产生负面影响。

    您可以考虑为每条线路添加一个33Ohm 的小型串联电阻、以与布线的电容结合、从而帮助减少振铃和反射。