Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS124S08
主题中讨论的其他器件: ADS124S08
尊敬的 TI 团队:
我对 ADS122u04有一些疑问。
我将在单极配置下使用此 IC。 模拟电源电压为5.3V (±1%)、数字电源电压为3.3V (±1%)。 所有模拟输入信号都是以 AVSS 为基准的单端信号。
ADC 配置为 Turbo 模式和 单次转换模式。 内部多路复用器在每个通道上手动扫描。 在采集一个样本后、多路复用器切换到下一个通道。
为了利用模拟输入的整个绝对输入电压范围、我禁用了 PGA、并且仅使用增益1、2和4。
配置:
在我的应用中、输入端的模拟电压范围为1mV 至5、002V。 我在输入端使用1kOhm 和100nF 的 RC 滤波器。
根据数据表、在 Turbo 模式下禁用 PGA 时、模拟输入的绝对输入电流为±10nA。 这会导致滤波电阻器上的压降±10µV μ V。
很n´t、我的应用中的情况就是1 μ A。 我在该电阻器上观察到压降、压降取决于上一周期采样的引脚电压电平。 ´m、我倾向于认为通过多路复用器存在大量电荷注入/串扰。 n´t、我在数据表中找不到有关多路复用器时序/电荷注入的任何信息。
为了进一步验证这一论点、我用0欧姆跳线替换了1k 欧姆电阻器、并直接将 ADC 输入馈入运算放大器输出。 ADC 现在测量预测的电压。 低阻抗驱动源似乎在大多数情况下都能解决问题。
I´ve 设置一个电路来验证多路复用器功能、如下所示:
I´ve 将直流电压源连接到器件的 AIN1引脚。 AIN2负载有一个1MEG 电阻接地、并与一个100pF 电容器并联。 I´ve 将1:1示波器探针从 AIN2接地。 探针将额外的14pF 和1MEG 加载到接地端。 一旦多路复用器开始开关、示波器在 AIN2上显示非常大的尖峰。 尖峰的振幅取决于引脚 AIN1上的直流电平。
导致此问题的原因是什么? 除了低阻抗驱动源之外、建议采用哪种权变措施? 这种影响是否也取决于器件温度?
在本论坛中进行研究后、我发现 Ben Benjamin 的一篇文章讨论了 ADC 的动态范围。
他说,引述:“另一个考虑因素是 ADS122U04 被视为直流型传感器器件,因为其主要目的是测量接近直流电平的信号。”
我在我的应用中使用自动校准功能、该功能在目标信号和已知基准源之间切换。 这会在 ADC 输入端产生~105Hz 方波信号。 在这种情况下、电压可以从0、614V 摆动到4、8V。 这是否仍被视为直流电平? 我在n´t 表中找不到有关模拟前端带宽的任何信息、仅找到有关数字滤波器带宽的信息。 内部前端电路是否足够快、能够在上述应用中提供精确的读数?
数据表中说明了有关数字滤波器的以下信息:
“该器件使用线性相位有限脉冲响应(FIR)数字滤波器,对来自调制器的数字数据流执行滤波和抽取”
数字滤波器是否接收任何通道信息、或者它是否过滤多个多路复用通道的产品?
提前感谢您!
此致
Lukas