This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:AMC7834是否适用于脉冲射频应用?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834, LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874784/amc7834-will-the-amc7834-worked-in-pulsed-rf-applications

器件型号:AMC7834
主题中讨论的其他器件: LMP92066

在我的应用中、我需要控制脉冲射频应用中功率放大器的偏置。  当 RF 打开时、标称偏置电流为高电平(9A)、而当 RF 关闭时、基本为零。  射频脉冲的宽度为4微秒。

在以下情况下、AMC7834似乎可以在该应用中工作:

1) 1)电流检测放大器的响应时间足够快、足以响应4us 电流脉冲

2) 2)如果 ADC 足够快:如果 ADC 采样保持的采样时间小于4us。

我无法在数据表上找到任一问题的答案。  提前感谢您的帮助、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    1.4us 可能太短、无法实现 AMC7834的钳位功能。  典型的开关时间可能会防止这种情况:

    AMC7834在闭环运行时分流器的 ADC 最小采样时间为200us。   

    我认为集成了输出开关的 LMP92066将为您提供更好的服务。  该器件不使用电流监控、而是使用温度监控进行补偿。

    如果您想向我详细介绍您的应用、请随时通过 frost@ti.com 向我发送电子邮件。  

    谢谢、

    Paul