This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7052:从 ADC 读取 SPI 返回 FF

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873983/ads7052-spi-read-from-adc-returns-ff

器件型号:ADS7052

您好、TI、  

我研究了 ads7052 ADC 转换器中的 SPI 通信。 我尝试通过在我将芯片选择范围设置为低电平后读取24个时钟来与这个 ADC 通信、但我只得到 FF。 有什么原因吗?

我使用时钟极性低且时钟相位= 0。  

此外、我不使用硬件芯片选择器、而是使用引脚。

请就此向我提供建议吗?

提前感谢、  

Angelos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初始上电后、该器件仅需24 SCLK 即可启动偏移校准。 之后、您只需18个 SCLK 即可完成转换。

    请提供在器件的数字通信引脚 SDO、CS、SCLK 探测的2帧的示波器截图。 这将有助于直观地调试正在发生的情况

    此外、为了进行调试、我建议使用已知的直流输入来比较输出与预期输出。

    对于 CS 引脚、我不太确定 我是否理解您所说的不使用硬件 CS 的含义。 CS 引脚通过对话周期进行控制、具有用于 CS 的干净信号非常重要。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!  
    随附的 ADS7052IRUGR 相关原理图。
    AVDD 上的电压+VREF_3V3_2为3.300V
    AVDD 上的+3V3_RCV_2电压为3.295V
    模拟电压(BUF_OUT_OP_2)在0V 至+2.4V 范围内变化(取决于我们的模拟输入)。
    引脚1 (电压跟随器 AD8605的输出)上相对于-GND_ISO_2的电压似乎可以使用示波器进行测量。
     
    我们不在 SPI 总线上使用任何上拉或下拉电阻器。
    测量的可弯曲性目前并不是我们的第一个目标(我们可以在稍后进行改进)。
    目前、我们无法生成任何波形。  
    关于硬件引脚、请忽略这一点、我们使用逻辑分析仪检查了它、它按预期工作。  
    您能否发现此硬件配置有任何问题?  
    提前感谢、
    Angelos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我忽略了您共享的时钟数据。

    该器件在 SCLK 的上升沿输出数据、但请注意、在 SCLK 的下降沿之后的上升沿之后、MSB 才会启动。 这意味着器件需要先看到下降 SCLK 边沿、然后在上升边沿上启动 SDO 数据。

    在单独的注释中、感谢您提供原理图。 输入是直流输入还是缓慢移动? 输入的预期频率是多少?

    此外、ADC 的采样速度有多快? ADC 的预期采样率是多少?

    因为输入驱动电路未进行优化。 电容器过大、放大器过慢。

    运算放大器后面的 RC 滤波器不应用作低通滤波器、需要使用该电路来驱动输入并为其充电、因此这些组件的大小调整是不同的。 我建议将电容减小到大约330pF、将电阻器减小到25欧姆到200欧姆之间。

    此外 、根据电路的预期速度、我建议将放大 器更改为带宽约为20Hz 的放大器。

    这应支持最大速度下的性能

    有在线材料可帮助您进一步解释这些建议的来源。 TI 有一个关于各种主题的在线视频系列、其中包括 如何驱动作为高精度实验室一部分的 SAR ADC

    此致

    Cynthia