请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 尊敬的 TI 支持:
ADS1299数据表(http://www.ti.com/lit/gpn/ads1299)未指定旁路电容器的电压要求、因此可以假设其工作电压不应超过电源电压。
但是、VCAP3引脚上的电压测量值(相对于 AVSS)显示为6.86V。 这远远高于电源电压(AVDD 至 AVSS = 5V)、在选择旁路电容器时需要考虑到这一点。
您能否向我介绍一份指定 ADS1299 VCAPx 引脚上预期的最大工作电压的文档?
此致、
Pawel