This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299:旁路电容器上的电压超过电源电压

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892584/ads1299-ads1299-voltage-on-bypass-capacitors-exceeds-supply-voltage

器件型号:ADS1299

尊敬的 TI 支持:

ADS1299数据表(http://www.ti.com/lit/gpn/ads1299)未指定旁路电容器的电压要求、因此可以假设其工作电压不应超过电源电压。

但是、VCAP3引脚上的电压测量值(相对于 AVSS)显示为6.86V。 这远远高于电源电压(AVDD 至 AVSS = 5V)、在选择旁路电容器时需要考虑到这一点。

您能否向我介绍一份指定 ADS1299 VCAPx 引脚上预期的最大工作电压的文档?

此致、

Pawel