This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:有关实时成像的更多咨询

Guru**** 2966800 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832EVM, AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874486/afe5832evm-additional-inquiries-regarding-real-time-imaging

器件型号:AFE5832EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM、 AFE5832

您好!

关于 AFE5832EVM 和 TSW1400EVM 的使用、我还有一些其他问题。

首先、 关于对八个通道的限制、TSW1400EVM 的特性中列出了该限制 -"多达8个同步通道"。 我们能否  同时从 AFE5832EVM 的所有32个通道接收数据、还是一次仅限于8个通道? 如果我们仅限于八个通道、我们能否以无损方式对全部32个通道进行采样、是否有指南可以轻松实现这一目标?

其次、您是否可以为我们提供  指南、以流式方式直接从 TSW1400EVM 访问数据? 用户指南对此不清楚、我们非常希望快速设置。 我们希望能够使用 Python 或类似的语言直接处理此数据。

再次感谢!

Braeden  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、出现 TSW1400EVM 拼写错误。

    您的问题的正确和更多信息如下所示:

    谢谢!

    ===================

     

    TSW1400EVM 支持16个 LVDS 通道(这是 TSW1400EVM 产品文件夹中的拼写错误)。

    通过结合使用 AFE5832EVM 和 TSW1400EVM、可接收32通道数据。

    默认情况下、AFE5832将32个通道数据打包到16个 LVDS 通道。

     

    不支持连续流式传输。 这是由于 USB 吞吐量的限制。

    但支持连续捕获、这意味着捕获之间会有一些延迟。

    还支持使用 C、Matlab 和 python 等工具实现自动化。
    请参阅自动化 DLL 手册以及 HSDC Pro 安装目录中的示例:

    “C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\HSDCPro Automation DLL\Manual and examples”

    ===================

    非常感谢!

    此致、

    陈