This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:连续 IQ 测量出现问题。

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881585/afe4300-i-have-a-problem-with-continuous-iq-measurements

器件型号:AFE4300

你好。 我正在使用 AFE4300芯片进行阻抗测量。

目前 、测量过程是在 IQ 模式至 FWR 模式下执行的。

在 IQ 模式下、该过程以大约8k-16k-32k-64kHz 的频率继续进行。


测量的顺序为:测量目标的 I、Q 和基准电阻器1的 I、Q 以及基准电阻器2的 I、Q。

结果= 8kHz (TARGET_I、TARGET_Q、refer1_I、refer1_Q、refer2_I、 refer2_Q)、16kHz (相同)、32kHz (相同)、64kHz (相同)、FWR (目标、 参考1、参考2)... 重复。

我得到总共27个测量值、并重复测量序列。

但这里有一个问题。

在8kHz 时、I 值被采集为正值、Q 值被采集为负值。



然而、在16kHz、32kHz 和64kHz 时、Q 值变化很大。



在 FWR 中、度量值、reference1和 reference2都是正值。

我想当 IQ 模式下的频率发生变化时会出现问题。



我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daehyeon Shin、您好!

    您应该查看阻抗测量的振幅和相位 、而不是查看各个 I、Q 值。 请参阅 数据表中的"在 IQ 模式下实现确定性相位"部分。

    此致、

    Midhun Raveendran