This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245:以低频连接1:4输入变压器

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874358/ads4245-interfacing-with-1-4-input-transformer-at-low-frequency

器件型号:ADS4245

尊敬的论坛成员和德州仪器(TI)员工:

 我想在采样频率为36MHz、信号为基带、30MHz 带宽的应用中使用 ADS4245。 (我正在对"I"和"Q"信号进行采样并以数字方式重建这些信号、因此具有欠奈奎斯特采样频率)。  

我需要具有50欧姆的隔离式输入、并且希望在输入级具有电压增益-使用1:4电压变压器、因此我将具有1:16阻抗变换、对于50欧姆输入、我需要使用~800欧姆的"源电阻"端接 ADC。  

数据表显示、使用"高源电阻"时、电路将无法消除 ADC 芯片内采样保持电容器开关引起的毛刺脉冲、并且我将会"性能下降"。

数据表中的引用:"较高的源阻抗无法有效吸收采样毛刺、并且可能导致性能下降(与使用1:1变压器相比)。"

我的问题是-这是否与我相对较低的采样频率相关? 由于我的采样保持开关频率接近我的信号带宽、这可能更加相关?

此致、

Oleg。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    如果您计划使用1:4变压器、1:16阻抗在哪里发挥作用?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oleg、

    1.  当将端接拆分为从 VCM 连接到 INP 和 INM 的两个400欧姆电阻器时、电阻器上会出现共模压降。  这 可以使用数据表电气规格表中给出的‘模拟共模电流’数来计算。

       1.5uA/MSPS*400*36=21.6mV。 由于数据表建议从 VCM 开始下降50mV 以内、这看起来很好。

    2. 我们从实验中知道、较小的终端电阻器更好地吸收采样毛刺脉冲。 但是、对于所有采样率可能都不是这样、即可能存在一个采样率、 您可以使用更高的端接电阻、并且仍然获得良好的性能。 这是需要测试的东西。

    此致、

    Jim