This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64EVM:平衡-非平衡变压器变换

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880315/ads54j64evm-the-balun-transform

器件型号:ADS54J64EVM

您好,团队

  我想(__LW_AT__ADS54J64EVM,30kHz)采样低频信号、但 ADS54J64EVM 带宽中的平衡-非平衡变压器为250kHz 至750MHz、我在合作产品中找不到推荐器件,?您能为我提供帮助吗

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    请参阅随附的迷你电路数据表。 有几  个频率低至20或30kHz。  您必须在数据表中验证它们是否与 EVM 上使用的 WBC1-1TL 占用空间相同。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../mini_2D00_circuits.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,ö m

     我发现所附封装中的平衡-非平衡变压器与 wbc1-1tl,它能否正常工作?不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    哪些方面工作做得好? 我们尚未试用您需要的低频器件。 在大多数情况下、客户会对 低频信号使用差分放大器。 我建议您联系微型电路、看看 它们能为您做些什么。

    另一种选择是选择仅具有 所需变压器(或差分放大 器)的评估板、从 ADS54J64EVM 板上拆下第二个变压器(CHA 为 T2)、并将变压器板的输出端连接到 T2的外露焊盘4和6。  如果您计划尝试 此操作、请确保 连接到这些焊盘的导线长度相同。   

    此致、

    Jim