This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294R:ADS1294R TP PACE OUT2

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874616/ads1294r-ads1294r-tp-pace-out2

器件型号:ADS1294R

您好!

我使用 TP_PACE_OUT1引脚进行起搏器检测、但我不使用 TP_PACE_OUT2。

根据数据表和应用手册、我必须将 TP_PACE_OUT2连接到3V3。 我不理解、因为它是一个输出。

您能告诉我我们为什么需要将其连接到3V3、如果未连接、会发生什么情况?

谢谢你

此致、

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    这是为了降低器件的功率耗散。 如果该引脚未连接到 DVDD、则会产生额外的功耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    感谢您的回复。 因此、我将使该引脚保持与3V3的连接。

    我还有一个问题:

    是否可以将 ADS1294R 配置为具有没有心脏起搏器指示的 ECG 信号数据?

    谢谢

    此致、

    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    如果您降低器件的采样速度、它将不会捕获起搏器脉冲。 请参阅  10.2.2.