Other Parts Discussed in Thread: DAC8560
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC8560 您好!
您能告诉我 DAC8560的采样率吗?
数据表中没有规格。
此外、外部电路是否需要抗混叠滤波器?
此致、
YUto Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sakai、
您可以按如下方式计算 DAC8560更新/采样率。 从 VDD=3.6V 至5.5V 的数据表中、计算如下。
更新速率 =(SCLK 周期时间)*24 +同步到 SCLK 上升沿的建立时间+数据建立时间+数据保持时间+最小同步高电平时间 + 输出建立时间
更新速率 =(50ns)*24 + 0ns + 5ns + 4.5ns + 33ns + 12uS (RL =2K 且 CL = 500pF 的情况)
更新速率 = 13.252us。
请注意、在这种情况下、输出电压稳定时间决定了更新速率、这主要是因为接口参数可以忽略不计。
同样、您也可以针对其他电源条件进行计算。
请记住、输出电压稳定时间是负载电容和代码阶跃的函数、我们已将此数字与500pF 负载电容进行了表征。
此致、
AK