This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262 4模拟使用

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/878417/ads1262-ads1262-4-analog-use

器件型号:ADS1262

你好  

我是 PLC 用户、我需要32位分辨率模拟输入。  但没有用于该目的的模块、我想使用 ADS1262并通过串行端口将数据发送到 PLC。

我想将 ADS1262与 Arduino 结合使用。 我的应用是我想要测量4个 模拟输入范围0~5V。 请帮助您通过模拟输入连接将 Arduino 连接到 ADS1262。

此致

Ganesh Joshi

印度

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    感谢您的耐心、我们会尽快给您回复。我有两个问题:

    1. 您的信号是单端信号吗? 只需确认。
    2. Arduino 是 Uno 还是其他版本? 您使用的是哪款微控制器?  ATmega328P 或其他?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。  

    1:-是信号是单端信号。

    2:-现在我使用的是 uno、但如果您建议使用其他 uno、则会使用它。

    此致

    Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ganesh、

    Arduino UNO 上的微控制器(ATmega168)只有一个 SPI 接口( Arduino UNO R3上的 ATmega328与 ATmega168引脚对引脚兼容且具有更多内存)、数字连接取决于您想要如何控制和通信 ADC、下面是一个示例:  

    ATmega168       ADS1262

    引脚13 SCK  <->  引脚11 SCLK

    引脚12 MISO  <-> 引脚13 DOUT  

    引脚11 MOSI  <->  引脚12 DIN

    引脚10 SS (或 GPIO)  <->  引脚10 /CS

    其他 GPIO  <->  引脚9起始

    对于模拟连接、任何模拟输入引脚均可用于信号测量、请参阅数据表(第107页)中的单端测量部分。 请注意、您的单端 信号加上电平位移电压必须处于 ADC 指定的工作范围内。

    此致、

    戴尔