This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20:我是如何触发 ADC 采样的

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892590/ads54j20-how-did-i-trigger-the-adc-sampling

主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T245

您好、Jim、

  我很久以前问过您 ADC 触发器采样,您说我可以 将脉冲信号发送到 ADC 和  tsw14j56evm 上的 TRIG_IN SMA J13 ,但我有一个问题:ADC 输入是模拟信号和 tsw14j56evm 的触发器  数字信号是数字信号、那么我在将模拟信号发送到 TRIG_IN 之前是否应该将其转换为数字信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    您提供的触发信号必须满足接收信号的缓冲器的要求。  缓冲器是 SN74AVC2T245。 输入引脚使用的电压轨称为 VAR。 该电压由稳压器 U32设置。 默认情况下、此电压设置为1.8V。 如果您的信号不符合此要求、则必须对其进行转换。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要我设置触发信号电压与缓冲器输入相匹配,我是否添加比较器将其转换为数字信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suy、

    是的、是的。

    此致、

    Jim