This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5400-SP:免责声明

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874695/ads5400-sp-disclaimer-statement

器件型号:ADS5400-SP

"这些器件仅用于工程评估、仅在25°C 的额定温度下进行测试。  这些装置不适合于鉴定、生产、辐射测试或飞行使用。 部件不能保证在-55°C 至125°C 的完整 MIL 额定温度范围内或使用寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    您对此有疑问吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想简单地筛选这些器件、因为我发现没有可用的飞行器件、但对数据表第1页上的免责声明感到困惑:

    " 这些单元仅用于工程评估。  它们按照不合规的流程进行加工(例如、无老化等) 、并仅在25摄氏度的额定温度下进行测试。  这些装置不适用于鉴定、生产、辐射、测试或飞行。  不保证部件在 -55°C 至125°C 的完整 MIL 额定温度范围或使用寿命内的性能。"

    这是否意味着这些器件很可能无法通过筛查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    本声明 仅涉及工程评估(/EM)样片。   TI 将这些用于机械数据,但功能通常不在我们的“飞行部件”级别(即5962-0924001VXC/ADS5400MFFSV)。  

    飞行器件实际上是可订购的。  如果  您只是确认机械结构和布局、ADS5400HFS/EM 将正常工作。 如果  您要开始资格认证、 则需要使用5962-0924001VXC 或 ADS5400MFSV。

    此致、

    Jim