This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:如何正确偏置动物记录的大脑/心脏信号?

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881041/ads1298-how-to-properly-bias-an-animal-recording-brain-cardiac-signals

器件型号:ADS1298

我们正在使用 ADS129x 系列在动物处于麻醉状态时进行一些记录。 线路噪声预计不会成为问题(在我们的手术套件中、一切都在电池上)。 我的问题是、如果完全不是、我应该如何使用偏置方法? 我一直在使用简单的 TEMS 电极片记录自己的心律、但不管我使用哪种配置、我的信号中都有很大的直流偏置。 我认为 RLD 应该与之作一对应吗? 如果我不想听到线路噪声、我是否可以将 RLD 完全降下、我是否会让动物的身体"浮动"? 我的电路如下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不建议将动物悬空、因为浮动电势可能超出输入 PGA 的共模输入范围、这会导致削波。  

    RLD/偏置驱动患者上的特定电势、通常为1/2 Vs 或源自输入电极、以确保测量值处于 PGA 的共模输入范围内。 一旦测量值达到 PGA、就会通过共模抑制比抵消电势。  

    我认为您的电路正常。 您能否发布寄存器设置并提供有关您在输出端看到的此直流偏置的更多详细信息?  

    下面是指向 BIOS 常见问题解答的链接、如果您想了解更多信息、请参阅涵盖 RLD 的应用手册: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的快速回答! 我怀疑浮点是一个不可去的地方。 以下是我的配置:

    ADS_wreg (0x01、0b01000110);// config1
    ADS_wreg (0x02、0b00010001);// config2
    ADS_wreg (0x03、0b11001100);// config3
    ADS_wreg (0x0D、0b00000001);// RLD_SENSP
    ADS_wreg (0x0E、0b00000001);// RLD_SENSN
    字节 chReg = 0b00000000;// XXX101用于测试、000用于正常测试

    我基本上一直在为 RLD_SENS 使用不同的通道、似乎没有任何信号出现在0附近(请参阅下图)、但这可能只是我的电极很弱。 在我的实际应用中、IN1P/N 来自颅骨螺钉(即神经)、IN2P/N 来自心脏导联、IN3P/N 来自 EMG 导线。 首先、不清楚这些行为是否会协调一致地产生有用的偏见? 其次、如果我确实使用了偏置、那么我不清楚应该使用哪种类型的与身体的界面(皮肤下的大而弥散的表面/电极? 一根导线插入肌肉?)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这远远不是"典型"应用。 非常有趣、是为了马吗?  

    心脏和 EMG 导联是否连接到皮肤上? 如果是、我将使用其中一个或两个。 如果您尚未尝试、我建议使用两个正极电极进行尝试。  

    我看不到您的寄存器配置有什么问题。  

    大部分噪音来自耦合到皮肤上的灯。 实际上、我不希望 RLD 测量值归零、而是相对于电网的60Hz 反向正弦波。 RLD 只是一个运算放大器、用于获取从电极导出的信号并将逆电流注入患者以完成回路。 如果皮肤电极不牢固、则会导致信号链中的阻抗变化、并且环路会在尝试补偿这种变化的阻抗时继续变化。  

    ECG 读数对我来说看起来非常干净。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松鼠! 我想、在不坚持肌肉的情况下、我对我的分辨率没有感觉、我只是想知道当前的实现方式为什么不是以零为中心? 我的读数是偏置电极应该消除偏置? 我显示的信号是坏的粘接焊盘、实际引线将是圆形的、这可能是问题所在。

    是否有适合您建议的偏置的基准测试、以确保我不会混淆整数或其他东西?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、哇。 我想剃除它们并粘在电极上是不可行的。  

    您的 y 轴的刻度是多少? 您使用什么增益? 该器件的失调电压典型值为500uV、乘以增益、您将得到典型的"完美连接"直流失调电压数。 但是、如果电极连接的阻抗不匹配、这也会看起来像偏移。  

    遗憾的是、我没有为您推荐好的基准测试。 RLD 理论上很简单、通常很难正确实施、因为它取决于环境、PCB 设计、电极连接等诸多因素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在使用不同的增益、信号按预期缩放。 根据我的经验、这只需要进行一些工作台调整、只需确保我尽可能自信地走进去。 我会在收到体内数据后回复! 非常感谢、他们的支持让我很高兴能继续使用 ADS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 祝您好运! 非常有兴趣听到这种情况的发生、我很高兴。