This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:选择采样率介于5kHz 和10kHz 之间的数据缓冲器 ADC

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7142, ADS7138, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892124/ads7142-select-an-adc-with-data-buffer-with-a-sample-rate-between-5khz-and-10khz

主题中讨论的其他器件:ADS7142

您好!

我发现 ADC ADS7142几乎符合我的规格。服务器我无法为我的目的定义采样率、因为它仅在<=300h 和>=50kHz 之间运行。 我想使用自主模式、因此在经过重置后、可以在5kHz 下保存16个样本(在5到10kHz 之间是可以的)

还有其他器件可以实现它吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾 的是、该器件不支持185hz 至35khz 之间的采样率、因此无法实现您所需的采样率。  

    至于其他支持此功能的器 件、有 ADS7128和 ADS7138、它们具有可编程阈值和自主模式、但它们没有 FIFO 来存储交叉触发后的转换结果。

    此致

    Cynthia