尊敬的所有人
我们有一个应用、其中5个 ADS1248连接到各种传感器。
我们有5个不同的 CS、一个常见的 ADSTART 和一个常见的复位、它们在 SPI 总线上并行连接
在每个 AD 上、我们都连接了2个 RTD、并且我们使用内部 IDAC 来激励传感器、电流设置为1mA。
现在、我们遇到了这些寄存器的伪"复位"、有时是所有这些寄存器、有时是某些寄存器、由于 IDAC0和 IDAC1寄存器似乎被覆盖、还发生了只有一个 IDACS 被关闭、而另一个 IDAC 正常运行的情况。
由于它们共享相同的硬件复位、因此不能进行硬件复位、因为所有这些硬件复位都是同时复位的。
我们一直在搜索源代码和汇编器输出、以了解有关正在发生的情况的任何提示、目前我们没有找到任何内容来解释为何选择复位。
实际芯片中是否有任何可能导致内部复位的情况、例如 IDAC 过载等(现在、我无法理解如何过载电流发生器)、或者任何其他可能导致此行为的情况。