This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:当2xVREF >+VA 时输出

Guru**** 2996770 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881397/ads7953-output-when-2xvref-va

器件型号:ADS7953

大家好、

ADS7953数据表说明、如果满量程输入范围设置为范围2、则2xVref 不应高于+VA、我是否可以知道 如果2xVREF >+VA、输出将是什么?

例如 、Vref 为2.5V、+VA 为  LDO 提供的5V、由于精度误差、LDO 输出无法始终为5V、如果 LDO 输出变为4.95V?、情况将会怎样

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种限制是由 ESD 保护造成的。 有用于保护的内部二极管。

    我们建议 VA 始终高于或等于 Vin、因为内部二极管连接在模拟输入和 VA 之间。

    如果 Vin 更高、则二极管将导通。 在正常运行期间不需要执行此操作

    但是、只要 Vin 不 比 Va 大300mV、这就不应该成为问题

    LDO 输出可能不会有这么大的摆幅、因此您应该可以正常工作

    此致

    Cynthia