Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, ADS8688
主题中讨论的其他器件:DAC7760、 ADS8688
您好!
几个月前、我发布了一个原理图、并实施了我收到的反馈。 但是、该设计仍会导致问题。 我已经仔细研究了数据表和其他示例、找不到问题。
当前、输入悬空时、SPI 上的回读始终为高电平、当我测量输入通道的前端(在滤波器前后)时、会出现一个奇怪的2.005V 信号。 芯片按照数据表中规定的指南放置在 PCB 上。
我的代码已使用 ADS8668EVM 进行测试、并且仅使用4个 SPI 信号即可完美运行(因此很可能不是软件问题)。
我是否可以俯瞰?
请提供任何帮助。
谢谢!