This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:DAC60508和 DAC80508组件之间的应用代码是否有差异?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508, DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879842/dac60508-is-there-any-difference-in-the-application-code-between-dac60508-and-dac80508-components

器件型号:DAC60508
主题中讨论的其他器件: DAC80508

DAC60508和 DAC80508组件之间的应用代码是否有差异?

我正在项目中实施 DAC60508组件、但到目前为止、引脚15 (SDO/ALRM)始终处于高电平。

因此、我的公司购买了一个附带 DAC80508 CI 的"DACx0508评估模块"开发板。
我能够通过 SPI 总线与开发板进行通信、并且它工作正常。 我需要确保问题是我的书面代码还是 DAC60508组件不接受我的代码。 因此、我用 DAC60508 CI 替换了 DAC80508 CI、我的代码与该 CI (DAC60508)不起作用、因为引脚15 (SDO/ALRM)始终处于高电平。

要完成该项目、我确实需要使用 DAC60508组件。

为什么与 DAC80508而非 DAC60508进行通信?

我需要做什么才能完成此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    两个器件的数字通信是相同的、但少数寄存器返回的值略有不同(例如、版本 ID)。   

    我怀疑此故障与系统中的硬件有关。  您可以共享原理图吗? 您是否确认电源上的电压符合您的预期?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。

    我相信电路是正确的、因为我刚使用了一个组件 CI60508、将 CI80508放置在这里、它运行得非常好。

    您是否有任何示例应用代码? 或两个 CI 的引导例程

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    您是否能够写入 DAC 但不能读取?  您能否确认您使用的是 DAC60508Z、DAC60508ZC、DAC60508M 或 DAC60508MC?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我可以在 DAC60508上写入数据、但我不确定是否写入正确、因为 CI SDO 始终处于读取状态。
    但是、我可以在 CI DAC80508上进行读取和写入。

    我要添加到项目中的 DAC 是 DAC60508ZCRTET。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    解决了这个问题!  DACx0508x 系列具有一些不同的型号。  其中一个型号将 SDO 引脚更改为清零输入。  将 CLR 置为低电平将使输出清零至0V。

    如果您可以写入器件、并且输出会改变电压、则表示您正在正确写入器件。  DAC60508ZC 没有回读功能。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么、DAC60508无法读取? 它是只写 CI 吗? 您是否有 DAC60508的任何示例应用代码?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    此器件有多个可订购产品。

    您订购 DAC60508ZC、它没有 SDO 引脚。  如果您需要回读功能、则需要使用 DAC60508Z

    查看此主题以了解配置步骤:

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/856951?DAC60508-DAC60508-MRTET

    谢谢、

    Paul