This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:技术问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688, ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874292/ads8688-technical-questions

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件: ADS8684

您好!  

我目前计划将 ADS8688添加到我的其中一个设计中。 阅读数据表后、我仍有几个问题需要回答。  

1)关于模拟输入通道、我可以对未使用的通道做些什么? 我可以将其悬空吗?  

2) 2)在数据表的 I 工作表中、建议使用一个额外的低通滤波器来滤除器件模拟输入的噪声。 对于这样一个滤波器、您建议使用哪一个截止频率和组件值?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    感谢您在设计中考虑使用 ADS8688。

    未使用的通道可以短接至模拟接地。 如果您只需要4个输入通道、我们提供了4通道版本 ADS8684、除了通道数之外、它与 ADS8688完全兼容。

    ADS8688在每个通道上都有一个集成模拟前端(AFE)、其中包括一个低通滤波器(LPF)、LPF 的带宽为15kHz (-3dB)。  如果您的输入信号和应用要求需要较低的 BW、则应设计并使用外部无源 LPF。 确认 LPF 的 BW 后、可以确定电阻器和电容器值(1/2pirc)、请注意 ADS8688的输入阻抗为1Mohm、 因此、由于串联电阻的电阻分压器和 ADC 的输入阻抗、LPF 的大串联电阻器可能会导致额外的增益误差。

    此致、

    戴尔