This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:K 型热电偶 EMF

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874260/ads1118-k-type-thermocouple-emf

器件型号:ADS1118

大家好、

我的客户想知道、当他们使用40uV/℃K 类型热电偶时、PGA 的 EMF (电动势)输出的值是多少。

该值是否取决于增益? (如果增益为16、则值为0.64mV/℃?)

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、

    首先、如果您支持将 ADS1118与热电偶配合使用的人员、我希望确保您具有以下配套资料:

    热电偶基本指南:
    http://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf

    《将 ADS1118用于热电偶的指导手册》:
    http://www.ti.com/lit/an/sbaa355/sbaa355.pdf

    适用于热电偶的 ADS1118 TI 参考设计
    https://www.ti.com/lit/ug/slau509/slau509.pdf

    现在、我并不完全确定我是否理解了您的问题。 让我稍微解释一下热电偶测量。 这些信息将在上面第一个链接中的热电偶基本指南中。

    PGA 的输出取决于 ADC 的输入、该输入将是热电偶测量值。 如果热电偶大约为40uV/C、则 PGA 测量值将大约为0.64mV/C

    但是、要进行精确的热电偶测量、您需要精确的冷端温度测量。 热电偶温度与输出电压之间是非线性关系。 您必须执行以下步骤:

    1.确定冷端温度并将其转换为等效热电电压。

    2.将冷端电压添加到测得的热电偶电压。

    3.将冷端电压和热电偶电压之和转换为热电偶温度。

    然后、您可以使用 NIST 站点上的表格来计算温度或电压。

    http://srdata.nist.gov/its90/menu/menu.html

    执行这些步骤对于获得正确的温度测量非常重要。 否则、您可能会偏离预期值几度。

    吴约瑟