This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7802:DAC7802逻辑阈值

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7800, DAC7802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881464/dac7802-dac7802-logical-thresholds

器件型号:DAC7802
主题中讨论的其他器件:DAC7800、

尊敬的德州仪器(TI):

我想使用 DAC7802或 DAC7800、因为它具有仅支持3.3V 电压的 FPGA 的良好性能。 遗憾的是、我无法在数据表中找到 DAC 识别逻辑1或逻辑0的阈值。 DAC 是否还可以在逻辑信号上使用3.3V 电压?

此致

Molaris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uzamis、

    DAC780x 需要4.5V 至5.5V VDD 电源、但逻辑电平将与3.3V 逻辑配合使用。  请参阅数据表中的 VIH 和 VIL 电平:

    谢谢、

    Paul