This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9224R:ADS9224 GUI 中最大毛刺(DBC)和最大毛刺(Hz)的含义

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/892320/ads9224r-meaning-of-max-spur-dbc-and-max-spur-hz-in-ads9224-gui

器件型号:ADS9224R

大家好、

ADS9224 GUI 中的最大毛刺(DBC)和最大毛刺(Hz)有何含义?

MAZ 杂散(DBC)=20log (max_harmon_rms/基波分量_rms) ?

最大杂散(Hz): 输入信号的最大谐波频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    除基波之外、最大杂散是最大的频率分量。 GUI 会在结果表中报告该杂散的幅度和频率。

    如果您单击窗口顶部的复选框"Mark Harmonics"、FFT 将放大并显示具有相应标签的基本谐波和前几个谐波。

    此外、请注意、使用单个 SDO 时、EVM 无法支持完整的3MSPS 数据速率、如器件 FS (Hz)= 2.61MHz 所示。 这是由于可用 SCLK 频率的限制。 将 SDO 宽度更改为"双 SDO"。 然后、您应该会看到"目标"和"可实现"采样率将匹配。