This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/DAC7568:申请样片 IC 进行开发-无法获取样片 IC

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2558, DAC7568

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/887825/webench-tools-dac7568-requesting-sample-ics-for-development--cannot-get-sample-ics

器件型号:DAC7568
主题中讨论的其他器件:TLC2558

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 社区:

我们正在开发 OEM 产品、因此我们需要样片 DAC7568和 TLC2558、我们使用了邮寄方式(ex-companyname.com)、但可以申请样片。。。给我建议、并提供正确的 IC 样片订购方式...

此致

JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    就我所见、您的帐户已正确注册、因此您应该能够通过"订购和质量"选项卡上的产品文件夹申请两个器件的样片。 我在下面插入了一个屏幕截图。 如果您仍有问题、我们可能会将其发送至电子邮件、我可以安排将样片发送给您。 同时、我们可以尝试让我们的一些 Web 服务人员参与解决您的帐户可能存在的任何问题、以便您将来能够更顺畅地获取样片。

    这里很可能存在一些注册延迟等问题、因为我们经常有大学生等。在没有公司关联电子邮件地址的情况下订购样片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin 先生:

    根据我们的回复,我们尝试使用“订单和质量”申请样片,但窗口显示仅通过授权邮件申请样片...... 帮助我们获取样片...

    "如果您仍有问题、我们可能会将其发送到电子邮件、我可以安排将样片发送给您。 同时、我们可以尝试让我们的一些 Web 服务人员参与解决您的帐户可能存在的任何问题、以便您将来能够更顺畅地获取样片。"

    此致、

    JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 社区:

    我们正在开发 OEM 产品、因此我们需要样片 DAC7568TLC2558 、我们使用了邮寄方式(ex-companyname.com)、但可以申请样片。。。给我建议、并提供正确的 IC 样片订购方式...

    此致

    JS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    很抱歉耽误了时间-在全世界发生的情况下、整个电路板上出现了一定程度的拥塞。

    我可以使用您注册 myTI.com 帐户的电子邮件地址与您联系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin Duke:

      当然、这是官方邮件:ajay@reshmiindustries.com 您可以发送邮件...我们正在使用 TI 控制器和 所有 IC 来完成我们的项目...我们需要在我们的应用中进行一些样片测试、请立即或尽快回复。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    您是否能够立即申请样片? 如果不通知我、我将订购样片并将其发送给您。

    我将在 e2e 中向您发送连接请求,请接受相同的请求。

    此致、

    AK