This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278EVM-PDK:ADS1278EVM-PDK 的服务查询

Guru**** 2542510 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278EVM-PDK, ADCPRO, ADS1278, REG104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/898357/ads1278evm-pdk-service-inquiry-for-ads1278evm-pdk

器件型号:ADS1278EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1278REG104

您好!

 我在实验中意外地将错误的电源(12V/1A)输入到 ADS1278EVM-PDK。

然后它无法工作、ADC Pro 会显示未连接的硬件。

即使我使用了正确的电源(6V/0.5A)并按下复位按钮、它仍然无法正常工作。

我想 ADC 组件损坏了、我想 将其发送回原厂维修厂。

您能否提供与维修相关的流程或信息?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在连接12V/1A 之前、EVM 最初是否正常工作?  输入端输入的电压可能过高、从而可能会对 EVM 套件造成永久损坏。  虽然我们欢迎您通过 TI 网上商店的组件样片自行修复损坏/无法正常工作的 EVM、但目前没有针对损坏/无法正常工作的 EVM 提供任何修复选项。  否则、可从以下电子商店获取更多 EVM: http://www.ti.com/tool/ADS1278EVM-PDK 

    为了帮助您快速了解 EVM、您能否拍摄 EVM 套件的图像以及与计算机的+6V 电源和 USB 连接、以及 GUI 未连接时的屏幕截图?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。

    这些反馈适合您的问题:  

    1.是的、 它可以在输入12V/1A 之前正常工作。

    图片:具有 +6V 电源和 USB 连接的 EVM

    尝试连接 ADS1278EVM 但失败时的 ADC Pro 图像

    就这些、我还需要提供什么其他东西吗?

    另一方面、我可以购买芯片或 EVM 进行维修吗?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多图片和信息。  由于电路板在过压条件之前工作、因此可能会像最初怀疑的那样损坏。  很难确定当前系统中损坏的部件、由于设计很复杂、建议不要进行10次 IC 维修、建议从 TI 网上商店购买新的 EVM:

    http://www.ti.com/tool/ADS1278EVM-PDK 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我将购买一个新的。

    感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已购买 新的 ADS1278EVM-PDK。

    但当我使用 ADCPro 时、出现了一个问题。

    有一个关于错误对话框的图。

    图中显示了具有+6V 电源和 USB 连接的 EVM。

    您能帮我解决这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 EVM 在读取 EEPROM 时遇到问题、请尝试以下操作将其禁用。

    1.   在 Windows 资源管理器中、导航至:C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278  
    2.   在文本编辑器中打开 adcpro_evm.ini。
    3.   将最后一行更改为"EEPROMVerify=false"

    请告诉我这是否有用、或者您是否继续收到错误消息。  此外、请验证您现在使用的 MMB0板是新板、而不是您最初连接到12V 的板。

    谢谢、

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此错误消息不再出现、然后 ADCPro 可以正常工作。

    但是 、当我在高分辨率模式下使用 ADS1278EVM-PDK 获取数据时、又出现了另一条错误消息。

    顺便说一下、我确信我使用了新 的 MMB0板和输入6V 电源。

    这是 有关错误消息的图。

    感谢您提供的有用解决方案,您能再帮我吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎正在尝试使用连续模式。  我建议只使用"Acquise"按钮来获得固定数量的样本。

    此外、您似乎正在使用数据记录器功能。  采样计数应与多通道范围窗口中的块大小匹配。  另一个用于保存数据的选项是右键单击波形图窗口并选择导出数据。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、

    但是、旧的 ADS1278EVM-PDK 可以在与之前相同的设置下以连续模式正常工作。

    为什么新版本与上一个版本不同?

    我可以 将旧的 MMB0板与新的 ADS1278EVM 配合使用吗?

    新的 MMB0板似乎有很多问题、以至于我无法进行实验。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连续模式取决于 PC 保持吞吐量并不间断地保存数据。  这可能也会在某个时候发生在其他硬件上。

    MMB0为 ADS1278子板提供电源电压。  如果旧的 MMB0损坏、并且这些电源电压超过 ADS1278的最大值、则可能会损坏新的 ADS1278板。

    如果您决定将旧的 MMB0板与新的 ADS1278板配合使用、我建议您先确认电源电压是否正常工作。

    使用旧的 MMB0和旧的 ADS1278板为其加电(即使它不起作用)、并验证 ADS1278接头 J5上的电源电压是否正确。

    AVDD;应测量4.75Vmin 至5.25Vmax。

    DVDD;应测量1.65Vmin 至1.95Vmax。

    IOVdd;应测量1.65Vmin 至3.6Vmax。  (我认为 MMB0使用3.3V 典型值。)

    如果这些电压看起来正确、则可以尝试将旧的 MMB0与新的 ADS1278板配合使用。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但我在连接新旧的 ADS1278 EVM-PDK 时使用了相同的硬件和软件。

    旧的 ADS1278 EVM-PDK 不需要修改 ADCPro 设置、因此我认为 新的有 一些差异或问题。

    顺便说一下、我测量两个 MMB0板。

    存在电压结果。

    AVDD;6.04 (旧)/4.948 (新)

    DVDD; 1.806 (旧)/1.818 (新)

    IOVdd;3.291 (旧)/3.301 (新)

    旧的在 AVDD 上超出范围。

    这是否意味着我无法使用旧的 MMB0板插入新的 ADS1278?

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿将旧的 MMB0板连接到新的 ADS1278板。  AVDD 过高、可能会损坏新的 ADS1278板。

    关于旧 EVM 和新 EVM 之间的差异、我没有解释。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用另一台计算机连接了新的 ADS1278 EVM-PDK。

    我还更改  了有关 adcpro_evm.in 的配置设置

    但当我尝试获取数据时、ADCPro 崩溃、并出现另一个新的错误对话框。

    顺便说一下、我仍然使用相同的设置和模式。

    请问您如何测试此板 以确保它没有问题?

    另一件事是、我能否调整旧的 ADS1278板以使 AVDD 处于可用范围内?

    再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件驱动程序似乎安装不正确。  您可能希望尝试重新安装所有软件;请确保您对 PC 具有管理员权限。

    MMB0电路板没有可用的书面测试。  但是、如果您想尝试修复它、此处是原理图的链接。

    1121.MMB0_Sch_RevD.PDF

    我怀疑 U5 REG104GA-5已损坏、需要更换。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为问题来自驱动程序,

    因为之前的 ADS1278 EVM-PDK 在相同的计算机设置下不会出现这些问题。

    此外、该电路板是从 Mouser Electronics 购买的。

    他们说、如果 TI 可以确认 产品是  异常材料的损坏原因、我们可以申请退货。

    我怀疑 U5 REG104GA-5已损坏、需要更换。

    => 这是否意味着我们可以向 Mouser 申请替换 ADS1278 EVM-PDK?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 U5、REG104的评论适用于您施加过压的旧电路板。  该稳压器的输出应具有+5V 电压、但您之前已测量到6.04V 电压。

    如果使用连续模式、这些 EVM 最终将具有错误代码6004。  当 Windows PC 无法跟上来自 ADS1278EVM 的数据传输时、就会发生这种情况。

    您可以使用"采集"模式来收集高达500、000个样本的数据块、然后处理该数据。  ADS1278EVM 不适用于长期、连续的数据采集。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、

    但我现在遇到的问题是新购买的 MMB0板。

    旧的 ADS1278EVM-PDK 是由于输入电压较大而导致的、因此无法使用。

    但是、我没有使用错误的电源来安装新电路板。


    如果使用连续模式、这些 EVM 最终将具有错误代码6004。  当 Windows PC 无法跟上来自 ADS1278EVM 的数据传输时、就会发生这种情况。

    =>但这并不能说明旧的 ADS1278EVM-PDK 在相同的配置下工作、  

    而新的 ADS1278EVM-PDK 无法正常工作。

    此外、我还使用了三台计算机来测试这个新电路板。

    计算机的规格均为 i5第八代、SSD 硬盘和16GB 内存。

    这款新型 ADS1278EVM-PDK 的这些问题困扰了我很长时间、

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在连续模式下运行时、所有 ADS1278EVM-PDK 最终都会出现此超时错误。  我在实验室中测试了一个、它运行了大约10分钟、然后由于您观察到的相同错误而停止工作。

    请注意、TI EVM 仅用于评估 ADC。  它们未被设计或测试为用作数据采集系统。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的测试。

    那么、TI 为什么在 ADC Pro 中设计连续模式?

    顺便说一下、如果我想使用 SPI 模式来获取数据。

    我能否每秒捕获一次数据并继续几次?

    您能否提供 SPI 模式的示例代码?

    再次感谢您的详细答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连续模式对于查看测量结果从一个数据块到下一个数据块的可重复性非常有用。

    ADS1278对您采集数据的时间没有限制;如果您的硬件支持、您可以不间断地收集数据。  或者、您可以收集数据块、运行 FFT 或其他一些分析、然后根据需要收集另一个数据块。

    是的、您可以捕获数据(单个样本或多个样本块)、将其保存到主机 MCU 中的存储器中、然后以1秒的间隔继续多次。

    我们没有 ADS1278的任何 SPI 代码示例。  有关如何通过主机 MCU 或 FPGA 与器件进行通信的详细信息、请参阅 ADS1278数据表中的串行接口协议部分。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了、感谢您的回复。