This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:设置一些寄存器后需要延迟

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/879127/afe4300-delays-needed-after-setting-some-registers

器件型号:AFE4300

您好!

我注意到、为读取 ADC 的正确值设置一些寄存器后需要延迟。 最有问题的是设置寄存器0x0A 和0x0B 以进行 BCM 读取后所需的延迟。 此外、设置寄存器0x10后需要另一个延迟、以便在 I 和 Q 读数之间切换。 现在的延迟为500ms。

设置0x0A 和0x0B 寄存器后没有延迟、读取的值小于正确的值、在 I 和 Q (寄存器0x10)之间切换后没有延迟、读取的值会经历显著波动-高达150个 ADC 周期。

 是什么导致了对这些延迟的需求、是否有办法消除这些延迟? 这些延迟会显著降低 采样率并增加功耗。

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenna、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4300正在选择性披露。
    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、
    我已经做了。 我在大约5天前发送了一封电子邮件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenan、

    由于讨论已离线并作出回应、我将关闭此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    好的、谢谢!