This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5287:数据表中缺少封装外形

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5287, MSP430FR68721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891976/ads5287-package-outline-is-missing-from-datasheet

器件型号:ADS5287
主题中讨论的其他器件: MSP430FR68721

大家好、

数据表中缺少 ADS5287封装轮廓。

当我从"支持"页面上的"封装"中搜索 VQFN (RGC) 64时、我找到了 PDF 文件、但没有数据表等尺寸图的说明。
使用相同封装的另一个产品"MSP430FR68721"的数据表具有尺寸图、因此我在这里进行了检查、但外露散热焊盘看起来比客户之前使用的通常 VQFN 小。

由于封装图不可用且外露散热焊盘很小、我想检查在使用 ADS5287时是否存在任何特殊情况或限制。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    VQFN RGC 64是标准的 TI 封装。 数据表中缺少封装、但正如您指出的、可以使用 MSP430数据表中的图。 对 ADS5287的使用没有限制。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    谢谢!

    此致、

    Itoh