This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874273/ads1298r-ads1298r

器件型号:ADS1298R

您好!

我对下一步行动有疑问。

我有来自8个通道的数据、具有以下配置。

CONFIG1、0x86

CONFIG2、0x10

CONFIG3、0xC0

CH1SET、0x00

CH2SET、0x00

CH3SET、0x00

CH4SET、0x00

CH5SET、0x00

CH6SET、0x00

CH7SET、0x00

CH8SET、0x00

//从8个通道中选择值-n

if (bigbuf2[0]=0b11000000)//0xC0

Value1 =((bigbuf2[3]<<24)|(bigbuf2[4]<<16)|(bigbuf2[5])>8;

value2 =((bigbuf2[6]<< 24)|(bigbuf2[7]<< 16)|(bigbuf2[8][8]<8)>8;

Value3 =((bigbuf2[9]<< 24)|(bigbuf2[10]<< 16)|(bigbuf2[11]<8)>8;

Value4 =((bigbuf2[12]<< 24)|(bigbuf2[13]<< 16)|(bigbuf2[14]<8)>8;

value5 =((bigbuf2[15]<< 24)|(bigbuf2[16]<< 16)|(bigbuf2[17]<8)>8;

value6 =((bigbuf2[18]<< 24)|(bigbuf2[19]<< 16)|(bigbuf2[20]<8)>8;

value7 =((bigbuf2[21]<< 24)|(bigbuf2[22]<< 16)|(bigbuf2[23]<8)>8;

value8 =((bigbuf2[24]<< 24)|(bigbuf2[25]<< 16)|(bigbuf2[26]<8)>8;  

voltvalue1 = value1 * 0.00000029802326;

voltvalue2 = value2*0.00000029802326;

voltvalue3 = value3*0.00000029802326;

voltvalue4 = value4*0.00000029802326;

voltvalue5 = value5*0.00000029802326;

voltvalue6 = value6*0.00000029802326;

voltvalue7 = value7*0.00000029802326;

voltvalue8 = value8*0.00000029802326;

在这些代码之后、我不知道获取剩余的4个导联。

我是否应该根据下表进行计算?

谢谢你

bigf2=(bigbuf2[3]<<24)|(bigbuf2[4]<<16)|(bigbuf2[5]<8)>8;value2 =(bigbuf2[6]<< 24)|(bigbuf2[7]<< 16)(bigbuf2<8)<8)<12[bigbu2<1]|<8 (bugbuf2<8)<16);bugbuf2<12<1<1<1<|[bu2<1<1<1<1<|[24]|[24]<1<1<1<1<|[24]|[24]+[24]+[24]+[buf2]+[24]+[buf2]+[24]+[24]+[24]+[24]+[24]+[24]+[buf2]+[24]+[buf2]+[24]+[24]|[24]+[24]+[buf2]+[24]+< value8 =((bigbuf2[24]<< 24)|(bigbuf2[25]<< 16)|(bigbuf2[26]<8)>8;  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    没错。 有关详细信息、请参阅 BIOS 常见问题解答中的 ECG 视频。 我们有一个介绍导联推导的视频。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander 先生、

    我已经观看了视频。

    我对我之前设置的配置有疑问。

    CONFIG1 = 0x86 // HR 和 FMMD/1024 (500SPS)

    CONFIG2 = 0x10 //测试信号在内部生成

    CONFIG3 = 0xC0 //启用内部基准缓冲器

    CHnSET = 0x00 //正常增益(6)正常电极

    我从 每个通道得到的值是-2.5。 是真的吗?

    我的转换为电压的计算结果如下所示:

    示例 ADS1298R 增益12 Vref 2.4V

    VREF*2/增益/(2^24-1)

    2.4*2/12/(16777215)= 238,41859微伏

    逗号后的数字精度?

    238、41859将是我从每个通道获取的值的乘积、结果是电压。 是真的吗?

    如果我想直接从我的身体或信号发生器(仿真器)获取、

    我应该设置什么配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    BIOS 常见问题解答中还有一篇文章、介绍了代码到电压转换。 请查看该器件的 BIOS 常见问题解答和数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢