This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:字节/位顺序

Guru**** 2510925 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880602/ads112u04-byte-bit-order

器件型号:ADS112U04

根据数据表第8.5.3节的规定、数据始终在 ADS112U04上以字节为单位的 LSB 优先进行传输。 那么、对于 Ex 发送 SYNC (0x55)字、我需要从微控制器发送(0101 0101)还是(1010 1010)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Heli、

    我建议您查看 ADS112U04数据表第34页的图58。  这就是 ADS112U04发送和接收时所传输数据的样子。  对于我看到的每个微 UART 外设、写入发送缓冲区的值都将首先发送 LSB。  因此、如果您将0x55写入发送缓冲区、UART 外设将首先以 LSB 的形式进行传输、如图所示。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob。 我在示波器上获得反相数据、然后我发现上的配置错误(极性正常-高电平为0)、否则我们从微发送的任何数据都应与数据表中提到的相同(例如0x55发送 SYNC)。 现在、我从 IC 获得响应。