This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J20EVM:ADS54J20EVM 采样率配置问题

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/874187/ads54j20evm-ads54j20evm-sample-rate-configuration-concerns

器件型号:ADS54J20EVM

尊敬的同事:

我们的客户存在以下问题:

 配置文件 lmk CONFIG_ONBOARD_983p04_Msps.cfg 是否为983.04MSPS 采样频率?

AIN/BIN 的输入信号功率要求在 UG 上大于17dBm。 这是必要的吗?

HSDC 专业版中的 ADC 输出数据速率是多少?  它与采样率有什么关系?  电流输入频率为30Mhz。 当我加载122.88M / 245.76M / 491.52M 配置文件时、HSDC 专业版采样的基波频率与输入频率一致。  当加载819.2M / 983.04M /1024M 配置文件时、采样的基波频率完全错误、D4始终关闭、D3始终开启。

4.如果要使用1G 采样率、是否只需加载 lmk 配置_onboard_1024_MSPS.cfg?

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚。

    1.正确。 LMK 配置文件名中的数字将是 ADC 时钟采样率。

    2.这是一种典型的功率,与连接到带通滤波器的信号发生器一起使用。 该值取决于使用的滤波器类型和信号发生器。 应设置功率、以便 ADC 输入端的基波功率为-1dBFs。 这是用于数据表测量的功率。

    ADC 输出数据速率是 ADC 输出数据的速率。 它不是 ADC 采样时钟速率。 如果使用抽取、该值将是 ADC 采样时钟除以抽取因子。 如果不使用抽取、这两种方法的速率将相同。

    4. 电路板无法使用板载 VCXO 生成1GHz 时钟源。 由于此 VCXO 为122.88MHz、因此您可以获得1GHz 频率的机柜为1024MHz 或983.04MHz。 要生成1GHz 时钟、您可以为电路板提供外部1GHz 时钟、或将 VCXO 更改为100MHz 器件。

    此致、

    Jim