This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1299:测试信号不正确

Guru**** 2584065 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/880964/ccs-ads1299-test-signal-is-incorrect

器件型号:ADS1299

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 EVM 测试 ADS1299内部生成的方波。 同时、我将逻辑分析仪连接到 ADS1299。 然而、从逻辑分析仪获得的数据与 EVM 获得的数据不同。 出什么问题了? 以在仪器上获得正确的输出?

TI EVM

Excel (通道1)

Y AIS:电压

逻辑分析仪

完整信号图

碎片信号

Excel (通道1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下您看到的区别是什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从逻辑分析仪获取的数据、如果仅提取一部分数据用于绘图、则会变为下图、该图与从 EVM 获取的数据不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 和逻辑分析仪的输出是否应该相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在逻辑分析仪上读出的是1次测量的24位表示。 有关 更多详细信息、请参阅数据表中的9.5编程。  

    来自 EVM 的测试信号是一个方波、由许多测量组成。  

    您必须将此代码转换回电压、以获得与您在 EVM 上看到的结果类似的结果。 请参阅位于以下网址的伏特常见问题解答代码:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/772058/2855202