This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551EVM:方框图问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881313/dac8551evm-block-diagram-question

器件型号:DAC8551EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8551

尊敬的团队:

我的客户有一个电机驱动器项目、希望使用 DAC8551来生成可调电压。

电机驱动器向 MCU 发送一个 PWM 信号、MCU 将基于该 PWM 信号来调节 DAC8551输出电压。

现在他们对 EVM 方框图有一些疑问、如下所示。  

1.对于上述应用场景、它们是否需要使用输出缓冲器模块(U2_OP AMP)? 为什么?  

2.它们是否可以将 VrefH 直接连接到外部基准模块(U3/U8A)?  

它们是否可以将 Vout (引脚4)连接到其他器件的输入端?  

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    该 EVM 旨在评估不同的输出组合(例如增益1、2等)

    对于您的具体问题、

    1.对于上述应用场景、它们是否需要使用输出缓冲器模块(U2_OP AMP)? 为什么?

    U2_OP_AMP 用作单位增益缓冲器或增益为2。 您始终可以断开此连接并使用 DAC8551输出。 该驱动器(来自 DAC)的电流要求是什么?

    2.它们是否可以将 VrefH 直接连接到外部基准模块(U3/U8A)?

    VrefH 用作 DAC 基准电压、由于该器件没有内部缓冲器、因此您需要使用缓冲器驱动该节点、如原理图(U8A)所示

    如果客户有缓冲器、则可以将 VrefH 连接到缓冲器输出。

    它们是否可以将 Vout (引脚4)连接到其他器件的输入端?

    由于 Vout 是 DAC 输出电压、因此它实际上取决于另一个电路的输入阻抗(应为高电平)、您是否可以直接连接该电压。

    我假设 DAC 输出将连接到某种缓冲器。

    此致、

    AK