This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5424-SP:ADS5424裸片是否完全平面、无氧化层阶跃?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/891415/ads5424-sp-is-the-ads5424-die-fully-planar-with-no-oxide-steps

器件型号:ADS5424-SP

我们在5962-0720601VXC (ADS5424MHFG-V)上实施 DPA。  根据 MIL-STD-883、TM 2018、平面裸片不需要 SEM。  5962-0720601VXC 中的裸片是否是完全平面且无氧化层阶跃? 还是需要 SEM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    我正在为您研究这个问题。 我很快就会回来。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、已确认、 5962-0720601VXC 中的裸片已完全平坦化。

    此致、

    Rob