This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:计划使用 OPA445和 DAC8830生成0至50V 的电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA445, DAC8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/881279/dac8830-planning-to-use-opa445-and-dac8830-to-generate-voltage-0-to-50v

器件型号:DAC8830
主题中讨论的其他器件:OPA445

您好!  

我对 DAC8830有疑问、我们要求生成0-50V (10mA)与 OPA445的组合、如果这是一个好的做法、您能向我们提出建议吗?

此致、

Samruth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samruth:

    您可以将 DAC8830与 OPA445配合使用来生成所需的电压和电流。

    事实上、OPA445数据表中有一些应用部分讨论了相同的内容。 如果您需要任何帮助、请通读该文档、并告知我。

    此致、

    AK